Cables Prysmian e-SenS para Plantas solares Fotovoltaicas

Nueva gama de cables e-SenS para plantas solares fotovoltaicas, diseñados para reducir su huella de carbono

La sostenibilidad va a necesitar de la capacidad de responder a las expectativas cada vez mayores de la sociedad y del mercado. Desde Prysmian queremos ayudar al Desarrollo Sostenible de las plantas fotovoltaicas y maximizar nuestra contribución a la sostenibilidad global.

 

Las plantas solares fotovoltaicas desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que ofrecen una fuente de energía limpia, siendo fundamental que su desarrollo sea sostenible y con el menor impacto medioambiental posible.


Gracias al uso de materias primas de origen reciclado y bio-atribuido, nuestros cables e-SenS permiten una significativa disminución de la huella de carbono en comparación con los cables convencionales, alineándose con los objetivos globales de descarbonización. 


Con e-SenS no solo impulsamos el desarrollo de plantas solares más sostenibles, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de liderar el camino hacia una transición energética que minimice el impacto ambiental y promueva un crecimiento sostenible tanto para las personas como para el planeta.


La nueva generación de cables e-SenS para plantas solares fotovoltaicas contribuyen a generar energía más que renovable, energía sostenible.

landing-esens-infografia

Prueba la calculadora y descubre cuánto CO2 puedes ahorrar en tu proyecto

Al VOLTALENE® e-SenS CPRO (S)- Al XZ1 (S)

landing_al-volatalene-e-sens-transparente

Diseño con tecnología e-SenS, el nuevo AL VOLTALENE® e-SenS CPRO (S) está fabricado con contenido en aluminio reciclado y con polietileno reciclado en su cubierta exterior que permite reducir sus emisiones de CO2 un 24 %, equivalente a 1818 kg de CO2 por km de cable (sección 1x240 mm²).


Cable de baja tensión, libre de halógenos y con elevada resistencia mecánica (golpes, abrasión, desgarro y tracción) para instalaciones subterráneas, al aire o a la intemperie.


Transporta la energía en BT tanto en continua como en alterna en los parques fotovoltaicos. Para conectar inversores de string con transformadores o cajas combinadoras (string combiner boxes) con inversores centralizados y estos con transformadores, según sea el diseño de la instalación.

Foto-Ficha-Tecnica-Al-Voltalene-eSenS

Ficha técnica

Foto-Analisis-Al-Voltalene-eSenS

Análisis Ambiental | DAP

última carga

Foto-AENOR-Al-Voltalene-eSenS

Certificado AENOR

última carga

Foto-DOP-Al-Voltalene-eSenS

DoP

última carga

Prysmian PRYSOLAR® e-SenS - H1Z2Z2-K

landing_prysolar-e-sens-transparente

Diseño con tecnología e-SenS, el nuevo Prysmian PRYSOLAR® e-SenS está fabricado con contenido en cobre reciclado y compuesto reticulado libre de halógenos 100 % con polietileno bio-atribuido en su aislamiento que permite la reducción de emisiones de CO2 un 29 %. Equivalente a 101 kg de CO2 por km de cable (sección 1x4 mm²).


Prysmian PRYSOLAR® e-SenS, por sus especiales propiedades, es el cable a instalar en la zona de captación solar. A emplear en el lado de corriente continua entre módulos fotovoltaicos y cajas combinadoras (string combiner boxes) o inversores de string en grandes plantas de generación fotovoltaica.


Especialmente resistente a la acción del agua, Prysmian PRYSOLAR® e-SenS supera el ensayo especial WET-I 1500 a 1800 V de tensión continua, reproduciendo las condiciones de una instalación fotovoltaica.

Foto-Ficha-Tecnica-Prysolar-e-SenS

Ficha Técnica

Foto-Analisis-PRYSOLAR-eSenS

Análisis Ambiental | DAP

última carga

Foto-TUV-Prysolar-e-SenS

TÜV

última carga

Foto-DOP-Prysolar-e-SenS

DoP

última carga

Webinar Nueva gama de cables e-SenS para Plantas Solares Fotovoltaicas

En este webinar nuestro experto Lisardo Recio nos introduce las características de la nueva gama de cables con tecnología e-SenS: 

  • e-SenS, una nueva generación de cables para la nueva era Net Cero.
  • Los nuevos diseños e-SenS para Plantas Solares Fotovoltaicas.
  • Características.
  • Cálculos de sección.
  • Cálculos de reducción de emisiones.

e-SenS contribuye al impulso de una transición energética sostenible

La nueva gama de cables e-SenS para plantas solares fotovoltaicas contribuyen al Desarrollo Sostenible de las plantas solares, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los sellos de excelencia en sostenibilidad.


Estamos comprometidos en el impulso de una transición energética sostenible que redunde en el máximo beneficio para la sociedad, generando un retorno directo social, económico y ambiental, un compromiso con el planeta y con las generaciones futuras.

landing_e-sens-contribucion
  1. Uso responsable de recursos y economía circular

Los cables e-SenS están fabricados con materias primas de origen reciclado y bio-atribuidos, fomentando una gestión más responsable de los recursos naturales, reduciendo la generación de residuos y adoptando modelos circulares que reducen su impacto en toda la cadena de valor.

 

  1. Reducción de la huella de carbono. Información veraz y verificada. 

Al utilizar materiales reciclados y de origen bio-atribuido, así como al ser fabricados con energía eléctrica 100 % renovable, los cables e-SenS contribuyen a una reducción significativa de las emisiones de CO2 en comparación con los cables convencionales.

Los cálculos de ahorro en emisiones de CO2 han sido realizados por Anthesis Lavola, partiendo de los datos de las DAP -Declaraciones Ambientales de Producto- de los cables estándares, verificadas por AENOR a través del programa GlobalEPD.

 

  1. Producción local km 0

Los cables e-SenS se fabrican localmente, lo que no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, sino que también es un motor económico y social para nuestro país, fomentando la creación de empleo y el uso de recursos locales.

 

  1. Sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas

En su firme compromiso con el medio ambiente, Prysmian ha adoptado un avanzado sistema de gestión y reutilización de bobinas. El objetivo principal de este sistema es prevenir y reducir el impacto ambiental de estos envases a lo largo de su ciclo de vida.

Además, todas nuestras bobinas están fabricadas con madera sostenible certificada PEFC, el cual garantiza el firme compromiso contra la deforestación.
 

La Sostenibilidad en el corazón de la estrategia de Prysmian

e-SenS nace de nuestra forma de entender la sostenibilidad.  Cada decisión y medida que tomamos está guiada por nuestro compromiso de dirigir el mercado hacia el Desarrollo Sostenible, el único camino viable. La sostenibilidad para Prysmian no tiene solo un enfoque de gestión empresarial, sino que lo tomamos como un deber que tenemos con las generaciones futuras.


Somos un actor global con un papel clave en el proceso de descarbonización, y lo hacemos promoviendo un crecimiento sostenible para las personas y el planeta, situando la sostenibilidad en el centro de todo lo que pensamos y hacemos.

La estrategia de sostenibilidad de Prysmian, “sustain, to lead”, resume nuestra estrategia de sostenibilidad, basada en 4 pilares:

picto gobernanza

Para Prysmian, la ética es un imperativo categórico. Siempre hemos creído que no se puede construir una empresa exitosa sin una base sólida de principios éticos y morales. Por eso trabajamos cada día para asegurar una conducta responsable en toda la cadena de valor. 


Generar ideas innovadoras para el Desarrollo Sostenible y adoptar prácticas comerciales justas respetando los derechos humanos: esto es lo que significa para nosotros la ética y la integridad empresarial. 
La centralidad de la sostenibilidad en nuestra estrategia también se evidencia en la definición de una gobernanza que lidera todas las iniciativas del grupo, de manera estructurada y rigurosa, asegurando la transparencia, la responsabilidad y la alineación hacia la consecución de los objetivos ESG.

picto medioambiente

Queremos ser un referente mundial en sostenibilidad. Y lo queremos hacer todos los días con acciones y hechos concretos. Nos esforzamos por ser el actor tecnológico de referencia en la transición baja en carbono. Nuestras inversiones tienen como objetivo mejorar cada vez más la sostenibilidad a lo largo de toda nuestra cadena de valor, para acelerar el desarrollo de tecnologías, activos y servicios avanzados. Estamos comprometidos con el desarrollo de redes eléctricas más ecológicas e inteligentes, conscientes de que pensar en verde significa también pensar en la digitalización. Porque sólo será posible crear una economía sostenible si va de la mano de nuevas tecnologías y un sistema eficiente de flujos de información.

picto innovacion

A través de la sostenibilidad y la innovación, Prysmian apuesta fuertemente por encontrar nuevas soluciones, materiales y procesos que aporten beneficios. 
De hecho, ser un facilitador de la transición energética y la digitalización significa tener la capacidad de innovar constantemente. La innovación es el motor que define y sustenta todas las ambiciones sociales y medioambientales del Grupo.
La innovación y la sostenibilidad están inextricablemente unidas, lo que requiere que Prysmian adopte un enfoque holístico e integrado: los esfuerzos en innovación fortalecen el compromiso para lograr los objetivos a largo plazo establecidos. La sostenibilidad ahora está integrada en la creación de valor para los clientes, haciéndolo tangible y visible, a través del desarrollo de soluciones ecológicas e innovadoras.

picto social

Las personas, el capital humano de Prysmian.
Prysmian siempre ha invertido en su capital humano y en las comunidades locales en las que opera. Esto se debe a que, para nosotros, estar conectados y difundir la cultura de la sostenibilidad significa crecimiento. 
Las personas son el centro de nuestra actividad. Estamos comprometidos en implementar políticas a favor de los empleados, reconociendo el mérito, promoviendo los valores de diversidad e inclusión, asegurando el equilibrio entre la vida laboral y familiar y beneficiando a las comunidades sociales en las que operamos.