Transmisión de Energía

Conectamos el mundo para liderar la transición energética

Conectamos las innovaciones de hoy con las posibilidades energéticas de mañana

De aquí a 2030 se prevé que la capacidad de producción de energía renovable se multiplique por cuatro, lo que pone claramente de manifiesto que el mundo se dirige sin duda hacia la descarbonización y la transición energética.

En este paradigma cambiante, Prysmian tiene un papel crucial que desempeñar: la empresa se ha situado a la vanguardia de la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado que están transformando la industria del cable, adoptando el nuevo enfoque en la generación de energía renovable. Prysmian no solo hace posible la transmisión de energía renovable, sino que también mejora la rentabilidad y la sostenibilidad con nuevas soluciones de cableado. Estas representan, de hecho, el pilar de las redes eléctricas de próxima generación que sientan las bases para un ecosistema energético más eficiente, interconectado y respetuoso con el medio ambiente.

 

Connect, to lead.

Nuestro compromiso con la transición energética

Gobiernos y empresas de todo el mundo han establecido ambiciosos objetivos de reducción de carbono “neto cero” para lograr la transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable.

Los interconectores son una parte cada vez más importante de las redes eléctricas, permitiendo conexiones entre países e incluso continentes para facilitar el flujo de energía asequible y limpia a través de largas distancias. Son una pieza clave en la transición energética: apoyan la implementación de un sistema de transmisión de energía más grande, integrado, eficiente y sostenible. Los interconectores submarinos de Prysmian están hechos de nuevos materiales más ligeros y pueden llegar más profundo bajo el mar que nunca antes. Nuestros interconectores subterráneos de alta tensión pueden llevar energía de manera más eficiente a largas distancias desde donde se produce la energía (como parques eólicos marinos) hasta donde se consume la energía.

Líder en innovación

Prysmian es líder en innovación de sistemas de cable submarino y subterráneo de alta tensión. Para la transmisión subterránea de energía, hemos diseñado nuevos sistemas de cables HVDC de ±525 kV, dotados de P-Laser y aislamiento XLPE, con una mayor capacidad de tensión y con grandes secciones transversales de conductor a fin de ofrecer soluciones técnicas ptimas para la transmisión de energía más eficiente, fiable y ecológica a largas distancias.
 

Además, nuestros laboratorios de Investigación y Desarrollo han creado un cable submarino con una nueva armadura sintética que puede ser hasta un 50 % más ligera que otras, lo que permite a Prysmian realizar instalaciones ultraprofundas o de hasta 3000 metros en ecosistemas marinos donde antes se consideraba imposible.

 

Projects Map

close

Excelencia y ejecución de proyectos

Abrimos nuevos horizontes en la entrega de proyectos por cable


Nuestro enfoque sólido y eficaz de gestión de proyectos es insuperable, ya que aprovecha al máximo las capacidades y competencias de nuestros equipos y empleados cualificados, en combinación con las amplias capacidades de producción y los equipos de instalación de Prysmian. Realizamos proyectos llave en mano para la construcción de conexiones eléctricas subterráneas y submarinas para interconectores de alta potencia y para parques eólicos marinos. Desde aguas poco profundas hasta profundidades de hasta 3000 metros, nuestra flota de buques cableros Leonardo da Vinci, Barbarossa, Cable Enterprise, Ulisse, Giulio Verne y Monna Lisa (que comenzará a operar comercialmente a principios de 2025)– nos permite instalar cables submarinos por todo el mundo. Combinamos una amplia y necesaria experiencia en este sector con soluciones pioneras para realizar las conexiones submarinas que necesitan nuestros clientes.

Dentro de Transmisión de Energía


Energía Submarina

Energía Submarina

Descubrir más
Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua

Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)

Descubrir más
Accesorios

Accesorios para Baja y Media Tensión

Descubrir más

No dudes consultar la web corporativa para más información