Electrificación

Una oferta completa y diversificada para electrificar la industria

Nuestras innovadoras soluciones de cableado satisfacen las necesidades de distintas aplicaciones para aprovechar las oportunidades que brinda la electrificación.

La electrificación de los usos finales de la energía es un pilar clave de la descarbonización y uno de los principales esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos de emisiones cero establecidos internacionalmente.

Aunque se prevé que la demanda mundial de energía se mantenga estable en los próximos 30 años, se espera que la cuota de la electricidad en la combinación energética total pase de un 20 % al 40 % en el mismo periodo de tiempo. Esto es debido principalmente a la transición de aplicaciones basadas en combustibles fósiles –como la calefacción de gas o los motores de combustión interna– hacia fuentes eléctricas, procedentes sobre todo de energías renovables, así como a la creciente expansión de aplicaciones en las que se utiliza la electricidad, tales como los centros de datos.

Cuanto más crecen las aplicaciones eléctricas, mayor es la demanda de una oferta de soluciones de cableado amplia y especializada que permita tanto satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones como aprovechar las oportunidades que ofrece esta megatendencia que está transformando el mercado.

Con nuestra nueva estrategia empresarial Connect to Lead (Conectar para liderar), pretendemos aprovechar las oportunidades derivadas de las megatendencias estructurales que están impulsando el mercado del cable, y convertirnos en un proveedor mundial de soluciones de cableado que lidere la transición energética y la transformación digital.

La electrificación de los usos finales de la energía.

La descarbonización del sistema energético depende en gran medida de la electrificación. Los escenarios de la Comisión Europea muestran que para 2050 más de tres cuartas partes de la demanda final de energía estarán electrificadas.

Electrificar significa reemplazar las fuentes de energía de combustibles fósiles con electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable en una variedad de usos finales, incluidos los procesos de producción industrial, el transporte y la logística, y la calefacción y refrigeración de edificios. La demanda de electricidad aumentará a medida que dejemos de usar combustibles fósiles. 

Los análisis de la CE muestran que la electrificación basada en renovables, complementada con la electrificación indirecta de sectores difíciles de descarbonizar, es la forma más rentable y eficiente en términos de energía para reducir las emisiones del sector energético a cero neto para 2050. La electricidad cubrirá directamente el 57% de los usos finales de energía, mientras que proporcionará otro 18% indirectamente a través del hidrógeno y sus derivados.

Connect to Lead dentro de Electrificación

Según su nueva estrategia empresarial Connect to Lead (Conectar para liderar), Prysmian pretende aprovechar las oportunidades derivadas de las megatendencias estructurales que están transformando la industria del cable para convertirse en un proveedor global de soluciones de cableado. De acuerdo con esta misión, la unidad de negocio Electrificación hace lo siguiente:

 

  • Ofrece una amplia gama de cables para apoyar el crecimiento continuo de las aplicaciones eléctricas en todos los segmentos de la industria a escala mundial.
  • Ofrece tecnologías de vanguardia y soluciones sostenibles preparadas para el futuro.
  • Continua con el codesarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.

Dentro de Electrificación


Construcción e Infraestructura

Descubrir más
especialidades

Especialidades

Descubrir más

No dudes consultar la web corporativa para más información