Prysmian refuerza su compromiso con la sostenibilidad con la renovación de su flota de vehículos
Prysmian, referente mundial en la fabricación de cables para energía y telecomunicaciones, anuncia la renovación de su flota de vehículos en colaboración con la marca española CUPRA. Esta iniciativa subraya el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el medio ambiente, marcando un nuevo hito en su camino hacia la descarbonización global, la electrificación y el desarrollo sostenible.
Entre los objetivos estratégicos de la compañía, se encuentra alcanzar la neutralidad en emisiones para los alcances 1 y 2 en el año 2035 y alcance 3 en 2050. Este objetivo se enmarca dentro de una serie de medidas concretas y resultados tangibles que la compañía ha logrado hasta la fecha. Entre 2019 y 2023, Prysmian ha reducido sus emisiones un 33%, pasando de 920 toneladas de CO2 a 616 toneladas de CO2, tal y como se detalla en el Informe anual Sostenibilidad 2023.
En esta dirección, la compañía ha decidido dar un paso más con la renovación de su flota de vehículos. Junto a CUPRA, empresa con la que comparte valores y metas comunes en electrificación y reducción de emisiones, ha acordado sustituir los vehículos actuales con motor de combustión interna por vehículos híbridos enchufables.
Este cambio estratégico supondrá reducir las emisiones de la flota en un 42%, lo que equivale a una reducción de 18,45 kg de CO2 por cada 1000 kilómetros recorridos por los vehículos de la compañía en sus desplazamientos.
Esta iniciativa no solo refuerza el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, sino que también refleja el esfuerzo continuo de la empresa por minimizar el impacto ambiental de sus operaciones.
En este sentido, Prysmian sigue trabajando para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y continuar liderando el camino hacia un futuro más verde como actor clave en la transición energética.