Exzhellent-Data-Centers

General Cable lanza una nueva versión de su Cable EXZHELLENT® RZ1-K diseñado especialmente para Data Centers

categorias: General Cable 

14/12/2023 - 08:46 AM

EL MERCADO DE LOS DATA CENTERS

El inexorable proceso de globalización y digitalización de nuestra sociedad a consecuencia del aceleramiento de la transformación digital de las empresas, internet y los servicios en la nube conlleva una creciente necesidad de almacenar, procesar y transmitir datos lo cual ha comportado consecuentemente un boom del mercado de los Centros de Datos, especialmente en España que hasta ahora se había quedado al margen.

Este mercado se caracteriza por tener unos requerimientos muy exigentes en términos de seguridad en el suministro de red para garantizar sus sistemas de respaldo y por tanto la entrega de energía estable a los equipos en cualquier circunstancia, así como en la reducción de su impacto ambiental al tratarse todavía de infraestructuras con un gran consumo de energía.

Para más información

 

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CABLE

En General Cable, conscientes de estas demandas y con el fin de acompañar a sus Partners especializados en este mercado ha desarrollado el nuevo cable EXZHELLENT® DATA CENTERS RZ1-K (AS) específico para esta aplicación, mejorando sus prestaciones en caso de incendio con una reducida emisión de gases ácidos (de hasta un 34% respecto lo exigido en la norma UNE-EN 50575) que ponen en riesgo los equipos así como la sostenibilidad incorporando materiales reciclados que permiten reducir el impacto de la huella de CO2.

Además, el nuevo EXZHELLENT® DATA CENTERS es más fácil manejar gracias a su alta flexibilidad al incorporar un conductor tipo turonado y una cubierta sin relleno en sus versiones unipolares permitiendo una instalación cómoda en espacios limitados o donde se requieren rutas de cableado complejas como es el caso en algunas partes de estas infraestructuras.

 

PRYSMIAN DISPONE DE LA OFERTA MÁS COMPLETA PARA DATA CENTERS

Este cable se suma a la única y más completa gama en soluciones de Prysmian para Data Centers en el mercado, incluyendo cables de Media y Alta tensión para conexión desde las subestaciones de las compañías eléctricas, Cables de baja tensión CPR de alta seguridad (AS y AS+) para las infraestructuras de los edificios dónde se alojan los equipos, cables de Fibra Óptica de muy alta velocidad de transmisión para la conexión Long Haul y de interconexión entre los diferentes campus y sistemas de monitorización y control tipo PRYCAM®.

Cabe destacar a este respecto las innovadoras soluciones y sistemas completos en cableado estructurado que permiten una infraestructura escalable y de alto rendimiento, permitiendo transiciones sin problemas a futuras velocidades de centro de datos de 400G, 800G y superiores.

 

Descubre más

Descargar