Energía Submarina

Conectamos el progreso global a la energía mundial

Como líder mundial en la industria de cableado y sistemas para energía y telecomunicaciones, podemos desempeñar un papel crucial en la transición energética mundial.

Desde sistemas de cables subterráneos que apoyan la transición energética y alimentan parques eólicos hasta sistemas submarinos, trabajamos en proyectos solo de suministro y llave en mano para algunos de los mayores operadores de redes del mundo. 

Prysmian ha suministrado varios de los principales enlaces subterráneos y submarinos, así como conexiones de cables submarinos para los principales parques eólicos marinos, tanto fijos como flotantes, utilizando tecnologías específicas para la transmisión y distribución submarina de energía mediante soluciones sofisticadas que satisfacen las normas internacionales más estrictas.

Nuestro compromiso con la transición energética

La transición de combustibles fósiles a energías renovables requiere una red energética eficiente, inteligente y robusta para hacer frente a los retos especiales que plantea la gestión de estas fuentes de energía discontinuas. Los interconectores son una parte cada vez más importante de las redes eléctricas, ya que permiten conexiones entre países e incluso continentes para facilitar el flujo de energía asequible y ecológica a través de largas distancias. Son una pieza clave de la transición energética que apoya la implementación de un sistema de transmisión de energía más amplio, integrado, eficiente y sostenible. Los interconectores submarinos de Prysmian están fabricados con materiales nuevos y más ligeros que pueden sumergirse más que nunca en el mar. Por otro lado, nuestros interconectores subterráneos de alta tensión pueden conducir la energía de forma más eficiente a través de largas distancias desde donde se produce (como los parques eólicos marinos) hasta donde se consume.

 

Un líder en innovación

Prysmian es líder en innovación de sistemas de cable submarino y subterráneo de alta tensión. Para la transmisión subterránea de energía, hemos diseñado nuevos sistemas de cables HVDC de ±525 kV, dotados de P-Laser y aislamiento XLPE, con una mayor capacidad de tensión y con grandes secciones transversales de conductor a fin de ofrecer soluciones técnicas óptimas para la transmisión de energía más eficiente, fiable y ecológica a largas distancias.
Además, nuestros laboratorios de Investigación y Desarrollo han creado un cable submarino con una nueva armadura sintética que puede ser hasta un 50 % más ligera que otras, lo que permite a Prysmian realizar instalaciones ultraprofundas o de hasta 3000 metros en ecosistemas marinos donde antes se consideraba imposible.

 

VIDEO

Prysmian presenta el Leonardo da Vinci, un genio en acción

Prysmian cuenta ahora con un cuarto buque en construcción, el Leonardo da Vinci, que reforzará su flota en el segundo semestre de 2021. Este nuevo activo estratégico consolidará el liderazgo del Grupo en las operaciones de cableado submarino y reforzará nuestro papel primordial en los mercados de interconexiones y parques eólicos submarinos.

 

Nuestro compromiso con los parques eólicos marinos

Las fuentes de energía renovables son abundantes e inagotables. Uno de los compromisos de Prysmian es invertir en aplicaciones eólicas marinas, que son cruciales para satisfacer la creciente demanda de una energía más limpia.

 

Líder indiscutible en el suministro de cables de transmisión de alta tensión y submarina

Somos el socio estratégico para nuestros clientes TSO, ya que apoyamos el desarrollo y la producción de redes de transmisión y ayudamos a facilitar el flujo masivo de la energía eléctrica desde el lugar en que se genera hasta las subestaciones eléctricas. Con la innovación como piedra angular de nuestro trabajo y una inversión constante en R&D, ofrecemos sistemas de cables de corriente alterna de alta tensión (HVAC) y de corriente continua de alta tensión (HVDC) para la transmisión de energía en conexiones submarinas y terrestres.

 

Pero ofrecemos mucho más... Tras la integración de General Cable en Prysmian, contamos ahora con la fortaleza de NSW y su larga experiencia en cables submarinos de fibra óptica, accesorios y soluciones.

Gracias a esto, hoy estamos en mejor situación que nunca para trabajar en estrecha colaboración con los operadores de redes líderes mundiales a la hora de establecer la próxima generación de infraestructura de comunicaciones. Nuestros clientes requieren fundamentalmente productos y soluciones con el menor impacto medioambiental posible y el mayor valor añadido, y que además ofrezcan absoluta seguridad y fiabilidad. Y eso es exactamente lo que proporcionamos.

Proyectos alemanes de cable HVDC

Prysmian es el líder indiscutible en sistemas y soluciones de cables terrestres de alta tensión, y estamos desempeñando un papel clave en el desarrollo de tres proyectos alemanes muy importantes de cables HVDC, que contribuirán a alcanzar los objetivos de descarbonización. Para ello, desarrollaremos infraestructuras de redes eléctricas inteligentes y sostenibles que apoyen la transición energética en Alemania y Europa.

 

Por tanto, estamos en mejor posición que nunca para colaborar estrechamente con los principales operadores de redes del mundo en la creación de la próxima generación de infraestructuras de comunicaciones. En definitiva, nuestros clientes requieren productos y soluciones que ofrezcan el menor impacto ambiental posible y el mayor valor añadido, junto con una seguridad y fiabilidad sin concesiones. Y eso es exactamente lo que ofrecemos.

 

Nuestros mercados

La transmisión de energía de alta tensión y submarina en


Interconexiones

Descubrir más

Parques eólicos marinos

Descubrir más

NSW

Soluciones de telecoms submarinas

La transmisión de datos y comunicaciones se ha extendido más allá de los confines de la tierra. Como respuesta a una demanda creciente de transmisiones de telecomunicaciones a través de los océanos, Prysmian ha expandido su ámbito de acción para convertirse, una vez más, en líder mundial. Con la adquisición de General Cable, el Grupo incorporó la capacidad y los servicios de Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) a su cartera.

NUESTROS MERCADOS

Network Components

Aplicando años de experiencia, Prysmian Group ofrece una gama completa de accesorios para todo tipo de cables de energía. Ello respaldado por servicios de ingeniería especializados para ayudar a cumplir cualquier requisito o especificación de los sistemas de energía.

NUESTROS MERCADOS

Energia OffShore

La producción de petróleo y gas en el mar desempeña un papel vital en la infraestructura de energía de muchos países.

NUESTROS MERCADOS

Monitorización de activos

En las redes de transmisión de energía de alta tensión y submarina, los sistemas de cables representan un activo de gran valor que se debe preservar; cada MW que no se transmite es un factor de pérdida financiera.

No dudes consultar la web corporativa para más información