NP-Afumex-BESSflex

Prysmian lanza AFUMEX® BESSflex (AS), diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS)

categorias: Corporate 

16/02/2026 - 09:00 AM

Prysmian presenta su nuevo cable de baja tensión AFUMEX® BESSflex (AS), una solución de última generación que cumple con las demandas más exigentes de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS).

El cable AFUMEX® BESSflex (AS) destaca por su excelente rendimiento en entornos críticos, garantizando fiabilidad, seguridad y eficiencia al más alto nivel. Su gran flexibilidad facilita la instalación en ubicaciones complejas, mientras que su mejorada reacción al fuego y alta resistencia a los rayos UV lo hacen idóneo para aplicaciones en exteriores, ofreciendo una solución robusta y duradera.

 

Características del cable AFUMEX® BESSflex®

El nuevo cable AFUMEX® BESSflex (AS) ha sido diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas de los sistemas BESS, que están transformando la gestión energética y desempeñando un papel clave en la estabilidad y flexibilidad de las redes eléctricas. Su integración con fuentes renovables como la solar y eólica resulta esencial para avanzar a un sistema energético más sostenible y eficiente. AFUMEX® BESSflex (AS) garantiza una interconexión eficiente entre los módulos de baterías y las estaciones convertidoras.

Flexibilidad mejorada

Su diseño, dotado de cuerda conductora de cobre turonado, proporciona una flexibilidad muy superior a la de los cables convencionales, facilitando notablemente la instalación y adaptándose a las necesidades actuales de los sistemas eléctricos.

Mejor Reacción al Fuego

En materia de seguridad, AFUMEX® BESSflex (AS) ofrece una reacción al fuego mejorada respecto a los cables de alta seguridad (AS) convencionales. Su clasificación B2ca-s1b,d1,a1 garantiza un alto nivel de protección en la interconexión entre baterías y equipos de conversión, contribuyendo así a la seguridad de las instalaciones.

Mayor tensión asignada

En los sistemas BESS, se pueden generar variaciones de tensión y ondas reflejadas que ponen en riesgo el aislamiento del cable. Frente a la tensión estándar de 0,6/1 kV, AFUMEX® BESSflex (AS) soporta hasta 1,8/3 kV, proporcionando mayor protección ante picos de tensión por ondas reflejadas y reforzando la seguridad de la instalación.

Alta Resistencia a los rayos UV

AFUMEX® BESSflex (AS) destaca también por su resistencia a la radiación UV y su durabilidad en condiciones ambientales adversas, asegurando un funcionamiento estable en instalaciones exteriores.

Más sostenible

Está fabricado con energía eléctrica 100 % renovable y conductor con contenido en cobre reciclado, contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO2  y reafirmando el compromiso de Prysmian con la sostenibilidad.

 

Soluciones integrales para sistemas BESS

AFUMEX® BESSflex (AS) se suma al portafolio global de Prysmian para sistemas BESS, consolidando el compromiso de la compañía en el desarrollo de soluciones integrales alineadas con la transición energética y la digitalización.

Las soluciones de Prysmian para los sistemas BESS ofrecen ventajas significativas: proporcionan una mayor estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica, facilitan la integración eficiente de energías renovables, optimizan el rendimiento energético y contribuyen significativamente a la reducción de pérdidas energéticas. Destacan por su robustez y durabilidad, con el respaldo de una red global de soporte y una experiencia consolidada de la marca en el sector.

Innovación y sostenibilidad para la transición energética

El nuevo cable AFUMEX® BESSflex (AS), resultado de la apuesta de Prysmian por la innovación y la sostenibilidad, responde a los desafíos medioambientales actuales con su metodología "design for sustainability (D4S)", un enfoque propio orientado a reducir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del cable, garantizando un excelente rendimiento técnico y un impacto positivo en la reducción de la huella ambiental. Su total compatibilidad con los requisitos de los sistemas BESS lo convierte en una solución avanzada y responsable.

Con este lanzamiento, Prysmian refuerza su liderazgo y se consolida como referente en soluciones globales que impulsan una transición energética y digital sostenible.Su compromiso activo contribuye al futuro del sector eléctrico, posicionando a la compañía a la vanguardia de la innovación y la responsabilidad medioambiental.

 

Descubre las soluciones BESS de Prysmian