BESSFLEX_Banner_1600x480_GC_noticia

General Cable presenta EXZHELLENT® BESSflex (AS), diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y seguridad a los sistemas BESS de última generación

categorias: General Cable 

General Cable presenta su nuevo cable de baja tensión para la interconexión entre los módulos de baterías y las estaciones convertidoras de corriente continua a corriente alterna para ser consumida o inyectada a la red previa elevación de tensión.

03/03/2026 - 08:07 AM

Un nuevo diseño más sostenible, manejable y con reacción al fuego, resistencia a la intemperie y tensión asignada mejoradas:

  • Mayor tensión asignada 1,8/3 kV 

La electrónica de la estación convertidora puede afectar a la tensión de alimentación desde las baterías en forma de onda reflejada, que sumada a la tensión continua del BESS puede sobresolicitar el aislamiento del cable. En consecuencia, la habitual tensión 0,6/1 kV puede no ser suficiente para soportar los frecuentes picos de tensión de las instalaciones BESS.

El nuevo EXZHELLENT® BESSflex (AS) incrementa su tensión asignada a 1,8/3 kV para solucionar este reto con garantías, reforzando la seguridad de la instalación. 

  • Más flexible

En el nuevo diseño del EXZHELLENT® BESSflex (AS) se ha tenido en cuenta también la facilidad de instalación y la seguridad del tendido para una mayor fiabilidad del sistema.

EXZHELLENT® BESSflex (AS) está fabricado con cuerda conductora de cobre turonada. El especial ordenamiento de los hilos del conductor proporciona una flexibilidad muy superior a la de los cables convencionales flexibles, facilitando notablemente la instalación y tendido entre los módulos de baterías y las estaciones convertidoras. 

  • Mejor Reacción al Fuego 

La reacción al fuego mejorada frente a los cables de alta seguridad (AS) convencionales es otra cualidad específica del EXZHELLENT® BESSflex (AS). La clase B2ca-s1b,d1,a1 comporta un mayor nivel de ignifugación y menor emisión de calor durante la combustión que la clase Cca-s1b,d1,a1 de prescripción habitual en el REBT para emplazamientos o líneas concretas en los que se quieren paliar los efectos colaterales de los incendios.

  • Alta Resistencia a los rayos UV 

La acción solar puede provocar en los cables un envejecimiento acelerado, por eso el nuevo EXZHELLENT® BESSflex (AS) supera los ensayos de resistencia a rayos UV según UNE-EN 50618 (ensayo de cables para fotovoltaica) y UNE 211605 (ensayo presente en numerosas normas de diseño de cables para BT y MT). Así, la exposición al sol de las líneas no será un problema para fiabilidad del sistema BESS. 

  • Más sostenible

EXZHELLENT® BESSflex (AS) está fabricado con energía eléctrica 100 % renovable y contiene cobre reciclado en su conductor, lo que permite reducir sus emisiones de CO2 manteniendo las mismas prestaciones y propiedades eléctricas y mecánicas del cable.

 

Soluciones integrales de General Cable en el ecosistema BESS 

La transición energética avanza rápido y los sistemas de almacenamiento de energía se han convertido en una pieza esencial para gestionar las fuentes de energía renovable. Los sistemas BESS permiten acumular energía cuando hay excedente y liberarla cuando la red lo necesita o cuando el contexto del mercado lo hace óptimo. Su papel es decisivo para equilibrar la demanda, reforzar la red y avanzar hacia un modelo energético más flexible y sostenible.

En este contexto, General Cable aporta su experiencia en instalaciones de generación solar y eólica desarrollando soluciones específicas que responden a las exigencias de los sistemas BESS de última generación.

Un completo portafolio de soluciones en cableado especialmente diseñados para operar con máxima eficiencia y seguridad en cualquier nivel de tensión, garantizando continuidad de servicio y un comportamiento fiable incluso en las condiciones más exigentes.

 

Compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad 

En su evolución como marca, General Cable ha reforzado su propuesta de valor incorporando criterios y mejoras que responden a las nuevas demandas del sector y a las expectativas de los profesionales, ofreciendo soluciones que elevan la calidad y el rendimiento de cada proyecto. 

La consolidación de la marca se apoya en principios que orientan el desarrollo de sus productos y refuerzan su compromiso con el mercado: 

SOSTENIBILIDAD, mediante diseños responsables, materiales reciclados y procesos orientados a reducir el impacto ambiental en todas las fases del ciclo de vida del producto.

INNOVACIÓN, materializada en la evolución continua de sus gamas de producto a través del uso de nuevos materiales y tecnologías que mejoran la eficiencia, la instalación y el comportamiento del cable durante su servicio.

CONFIANZA, sustentada en décadas de experiencia en la fabricación de cables y en el trabajo de un equipo experto que garantiza calidad, precisión y cuidado en cada producto.

SEGURIDAD, gracias a diseño de cables que minimizan riesgos, cumplen las normativas más exigentes y ofrecen una protección constante durante toda su vida útil.

 

Decubre las soluciones BESS de General Cable